Cables de la red y cables de Ethernet
Los cables de la red son prominentes en la mayoría de los sistemas de comunicaciones a través de una variedad de industrias y en ajustes más pequeños, domésticos. Los cables de la red y de Ethernet son más ampliamente utilizados ahora que siempre debido a avanzar tecnología digital e Internet-basada.
Si usted necesita conexiones de alta velocidad en un ambiente de negocio o usted desee instalar un sistema casero del establecimiento de una red, tenemos una variedad de cables y de conectadores para satisfacer sus requisitos.
Hojee nuestros cables de la red y utilice nuestras opciones comprensivas del filtro para elegir su tipo y longitud ideales del cable así como el tamaño y el material del conductor. Si usted sabe el producto para el cual usted está mirando, incorpore simplemente el número de parte o la palabra clave a la barra superior de la búsqueda.
En RS, nosotros productos de calidad de Inventario solamente de marcas de fábrica principales tales como Advantech, Belden, HARTING, y RS Pro. La tienda hoy y descubre porqué somos distribuidor superior de Norteamérica de piezas eléctricas y componentes.
¿Cuáles son cables de la red?
Transferían datos entre los dispositivos y los sistemas del almacenaje, cables de la red se encuentran en una variedad de usos de comunicaciones. El establecimiento de una red utiliza Ethernet, o los cables de la red de área local (LAN), y este sistema se aplica a menudo a las computadoras, a las impresoras, y a los exploradores que conectan a través del Internet.
Los cables de Ethernet son de uso general conectar una rebajadora de WiFi con el puerto del Internet pero pueden ser utilizados a través de los dispositivos múltiples. Tienen a veces un conectador RJ45 en cada extremo para asegurar la conexión, especialmente en sistemas del ordenador personal. Los cables de la red son extensos entre ajustes domésticos así como ambientes y organizaciones industriales.
La tecnología ahora ha avanzado para incorporar una anchura de banda más alta, significando que los cables de Ethernet están disponibles para una variedad de velocidades y con diversas opciones del protector. Las configuraciones del twisted pair son corrientes en cables de Ethernet pues ayudan a reducir interferencia electromágnetica dentro del cableado del cable de la red.
¿Cuáles son los diversos tipos de cables de la red y de Ethernet?
Las categorías principales de los tipos del cable de Ethernet se etiquetan debido a su disposición de la velocidad; generalmente, cuanto más alto es el número, más alta es la velocidad. Todos nuestros cables de la red y del Internet cubren los requisitos más modernos del sistema de la conexión:
- Cat 5 cables - estos cables de la red proporcionan aceleraron a 100Mbps pero, estos últimos años, se han substituido extensamente por el gato 5e la más nueva, realzada tecnología permiten las velocidades de hasta 1 Gbps y las funciones en 100 megaciclo, proporcionando una manera rápida de transferir datos entre dos dispositivos.
- Cat 6 cables - estos tipos de cableado del cable de la red pueden alcanzar velocidades hasta de 10 Gbps y funcionar en 250 megaciclo. Cuanto más corta es la longitud de cable, más alta la velocidad que puede ser alcanzada usando un cable de Ethernet del gato 6. Los cables del gato 6a, sin embargo, apoyarán velocidades más altas con longitudes de cable más largas y hasta una anchura de banda de 500 megaciclo.
- los cables - de Cat 7 permitiendo incluso velocidades más rápidas y frecuencias más altas que los cables de Ethernet del gato 6, cables del gato 7 pueden funcionar en 10Gbps sino tener una gama más larga que modelos anteriores, así que todavía se realizan del mismo modo que al transmitir de ausente adicional.
Si usted es inseguro que tipo de cable de Ethernet que usted necesita, entre en contacto con nuestro helpful experts técnico que pueda aconsejarle en la mejor solución para sus necesidades domésticas o industriales.
¿Qué adaptadores del cable de la red están disponibles?
Hay una gama de los adaptadores para hacer conexiones de red más fáciles y más accesibles. Los cables largos de Ethernet están disponibles para cuando usted desea una conexión y constante y estable que usted puede ser que no consiga con WiFi. Usar un cable que sea demasiado largo, sin embargo, podría interrumpir la conexión así que la es recomendable guardar la distancia no más que alrededor de los metros de 100.
Usted puede utilizar fácilmente un cable para una conexión del Internet que sirve dos dispositivos uniendo un divisor de Ethernet. Un interruptor de la red de Ethernet ofrece una facilidad similar pero está conectado con la rebajadora actualmente entrada e incluye los puertos múltiples para varios dispositivos. La señal entonces cambia entre los sistemas para permitir uso simultáneo.
Si usted está mirando para conectar un dispositivo, tal como una computadora portátil, con una red atada con alambre, un USB al adaptador de Ethernet proporcionará medios estables de la conexión. Esto puede ser útil en situaciones donde está desigual o unsecure la conectividad sin hilos.
¿Por qué elija RS para sus cables de la red?
Cualquier ajuste en el cual usted esté trabajando, usted necesite la calidad, piezas confiables para mantener una conexión segura y constante. Con nuestra selección grande de los cables, de los conectadores y de los adaptadores de Ethernet, usted puede ser seguro conseguir el ajuste derecho para usted de RS.
Descubra los productos de fabricantes renombrados como Belden, Panduit y el contacto de Phoenix, toda la parte de nuestra gama superior de los productos del cableado del cable de la red.
Contact nosotros today para la ayuda con su búsqueda o compra y hechan una ojeada nuestro consejo hub de expert para el un montón de información y de extremidades de la industria.